结果:找到"梁山派 EXMC 8080时序 LCD驱动",相关内容882条
- 求助,利用梁山派EXMC模拟8位并口8080时序数据之间不连续出现杂乱信号
- 最近在使用梁山派驱动一块LCD屏幕,同时也准备学习一下EXMC外设,使用的屏幕是8080驱动。于是从立创开发板提供的例程里面找到了关于16位并口的LCD驱动代码,下面是移植来的初始化代码:voidexmc_gpio_init(void){rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOG);gpio_af_set(GPIOD,GPIO_AF_12,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GP...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 EXMC 8080时序 LCD驱动 发帖人:靠谱的成年人 发帖时间:2024-01-09 19:07:00
- 关于梁山派开发板因为FlyMCU下载导致芯片上锁问题
- 要用stlink解锁,该买哪种stlink才能和板子连在一起
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 梁山派 发帖人:c0ward1ce 发帖时间:2023-09-05 23:16:00
- 梁山派开发板使用RTthread注册不上IIC
- 使用RTthread里面的梁山派bsp,注册不上IIC,使用450那个包也不行
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创开发板 梁山派 发帖人:xiaocangzi 发帖时间:2023-08-15 08:31:00
- 立创梁山派FreeRTOS移植
- 准备工作准备一块立创梁山派开发板。准备一个可以跑起来的例程(最好有点灯)。如果没有,可以使用立创梁山派官方的例程。FreeRTOS源码版本202212.01--------点击【链接】跳转到官网查看:说明:FreeRTOS的官网下载速度很慢,这里我提供我下载好的,里面还有移植前的例程和移植成功之后的例程,链接提取码:1234移植环境电脑是WIN10系统。运行与编译环境是使用Keil5.37。移植步骤裁剪文件将下载下来的FreeRTOS源码进行解压,并删除我们不需要的文件。(只删除【Source】文件夹下的其余文件!)工程移植在我们的项目工程里面新建个文件夹【Middlewares】,在【Mi...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创梁山派 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-07-21 10:34:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--使用DMA实现多通道ADC采集
- 测试发现ADC的引脚配置为浮空之后,如果没有接入东西,其读取的ADC值是不确定的,所以在测试的时候,一定要把对应的电压接入ADC引脚,测量的值才是准确的。如果单独使用ADC多通道,会有通道错乱的问题,实际查看数据手册,发现ADC采集完的规则组数据只保存在一个16位的寄存器中,如果没有及时取出数据,就会被后面的数据覆盖,导致数据错误,或者数据的通道错乱,比如通道1的数据跑到通道2。所以使用直接使用DMA将采集完成的数据给搬运出去,这样就没有数据错乱问题。上代码。adc.c#include"adc.h"/***********************采样次数30ADC通道4***********...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 GD32F4 ADC DMA 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-15 19:43:00
- 梁山派做个平衡小车,但是轮子没有按照预期动作
- 小车状态调整反应延迟太大了,设置了根据角度pwm输出电机转动,但是角度动作很大了,电机才有一点动作。而且时动时不动。代码与视频展示:问题视频.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 GD32F470 平衡车 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-14 21:31:00
- GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
- 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创梁山派 定时器 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
- 1.软件下载;2.软件安装;3.软件注册;4.导入芯片包;5.更新编译器;帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。资料链接一定要放在开头链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh提取码:1hzh1.软件下载如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了)去到keil官网:www.keil.com(直接复制该链接)点击上面的菜单栏中的【Download】跳转的下载界面进入界面后,选择【ProductDownloads】进行产品下载...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 Keil环境 GD32 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-05-31 12:56:00
- 立创梁山派开发板+游戏扩展板无法读取到SD卡
- 梁山派开发板+游戏扩展板,我烧录了NES游戏机的代码,却无法读取到SD卡,内存2GB,请大家帮忙解答一下,感谢!
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 梁山派开发板 发帖人:泽星辰ling 发帖时间:2023-05-17 11:22:00
- DAP-link简易仿真器的win7驱动
- 买了梁山派的GD32F470开发板,拆封,下载资料,上手一试为快。结果被一盆冷水直接浇熄了—仿真器没有驱动!找技术服务,技术服务说win10没问题,win7是我的电脑环境问题。换了win7(32位和64位)都不行。网上找资料解决,也找了n多驱动,终于搞定!分享给大家DAP_link的win7驱动问题.zip,本文件回答什么人需要以及怎么操作问题ARM仿真器功能不正常安装此驱动.zip,压缩包含驱动文件。2023.4.1
- 所属专栏: 开源设计 标签: DAPlink仿真器 win7驱动 梁山派 发帖人:fuyl 发帖时间:2023-04-02 09:10:00
返回